Sensor de DUG_Motion com regulador de iluminação_WSE-01

Definição do sensor

Definição de sensibilidade

Através da aplicação Wiser, pode definir a sensibilidade do sensor (por exemplo, Alto, Médio, Baixo).

Toque em Definição de sensibilidade e selecione um dos seguintes níveis (A):

  • Alto

  • Médio

  • Baixo

NOTA: O nível de sensibilidade alto deteta o movimento mais subtil.

Atraso na deteção

Através da aplicação Wiser, pode definir o tempo de atraso de deteção.

Toque em Atraso de deteção e selecione a duração do tempo (B) ou toque em Atraso de deteção personalizado (C) para personalizar o tempo de atraso de deteção.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?