DUG_Датчик движения с диммером_WSE-01

Настройка освещенности в люкс

С помощью приложения Wiser можно определить пороговое значение для диапазонов освещенности окружающего пространства (например, очень темный, темный, яркий, очень яркий). Это поможет предотвратить ложный сигнал тревоги, вызванный изменением интенсивности света.

Нажмите кнопку Настройка люкс и перетащите ползунок (A), чтобы определить пороговое значение, и нажмите Подтвердить.

  • Очень темный уровень – значение освещенности находится в диапазоне от 1 до 100 люкс

  • Темный уровень – уровень освещенности находится в диапазоне от 6 до 300 люкс

  • Яркий уровень – уровень освещенности находится в диапазоне от 101 люкс до 2000 люкс

ПРИМЕЧАНИЕ: Текущее значение освещенности — это текущий уровень освещенности окружающего пространства, измеренный датчиком.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?