Sensor de DUG_Motion com regulador de iluminação_WSE-01

Repor o dispositivo

É possível repor manualmente o dispositivo para as predefinições de fábrica.
Para repor o dispositivo:

Pressione o botão de pressão curta 3 vezes (< 0,5 s) e depois pressione o botão de pressão uma vez (>10 s), o LED começa a piscar em vermelho e depois liberte o botão de pressão.
O LED pára de piscar após uma reinicialização bem sucedida do dispositivo. O detetor de movimento com variador reinicia e pisca a verde durante alguns segundos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?