DUG_Micro Module Dimmer_WSE-02

Configurar um horário

Os dispositivos podem ser totalmente controlados por horário. Uma vez definido o horário, os dispositivos funcionam numa determinada hora.
Para criar uma agenda:
  1. Na página Principal, toque em Todos os dispositivos > Micromódulo Variador.
  2. Toque em Horário > Adicionar horário para adicionar um horário.
  3. No menu Adicionar horário, defina a hora (A).
    NOTA: O horário funciona de acordo com o fuso horário em que o dispositivo está localizado.
  4. Toque em Repetir (B) para selecionar os dias nos quais pretende definir o horário.
  5. Toque em Nota (C), introduza a nota e toque em Confirmar.
  6. Toque no botão ativar/desativar (D) para ativar a Notificação para o horário. A aplicação enviará uma notificação, indicando que a tarefa agendada é executada à hora definida.
  7. Ajuste as configurações de brilho (E) através da barra deslizante.

  8. Toque em Guardar
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?