DUG_Micro Module Shades Control_WSE-02

Inställning av schema

Enheterna kan styras helt enligt schema. När schemat är inställt aktiveras enheterna vid angiven tidpunkt.
Så här skapar du ett schema:
  1. hemsidan trycker du på alla enheter > Jalusipuck.
  2. Tryck på Schema > Lägg till schema för att lägga till ett schema.
  3. Ställ in tiden (A) i menyn Lägg till schema.
  4. Tryck på Upprepa (B) för att välja de dagar du vill ange i schemat.
  5. Tryck på Anteckning (C), skriv in anteckningen och tryck på Bekräfta.
  6. Tryck på växlingsknappen (D) för att aktivera Notifiering för schemat. Appen kommer att skicka en notifiering när den schemalagda aktiviteten körs vid tidpunkten i schemat.
  7. Tryck på Styrning (E) och välj ett alternativ, Öppna jalusi/Stäng jalusi.

  8. Tryck på Spara
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?