Kalibrering
-
Innan du använder enheten för första gången måste den kalibreras eller så kan du justera dess längd manuellt.
-
Styr inte jalusin varken manuellt eller via appen under kalibreringen för att undvika avbrott.
Jalusikalibrering
Så
här kalibrerar du körtid:
-
På kontrollpanelssidan för enheten trycker du på .
-
På bildmenyn kan du ställa in körtiden manuellt med +/- eller med skjutreglaget (A) och sedan trycka på Bekräfta.
OBS: Om du vill ange standardkörtiden manuellt anger du hur lång tid det tar att öppna/stänga slutaren (kant till kant) helt. -
Kalibrera genom att trycka på Kalibrering (B).
-
På bildmenyn väljer du kalibreringens startpunkt:
- Starta från topp : slutaren flyttas uppifrån och ned (stängs).
- Starta från botten: slutaren flyttas nedifrån och upp (öppnas). -
Vänta tills slutaren når sin startpunkt och tryck sedan på Start.
-
Tryck på Klar när slutaren når andra änden.
I appen visas kalibreringsförloppet. -
När du är klar trycker du på Lutningskalibrering i popup-fönstret för att se Slatt lutningsvinkel.
Kalibrering av lutningsvinkel
Så här
kalibrerar du lutningsvinkeln:
-
På inställningssidan trycker du på Slatt lutningsvinkel för bildmenyn.
-
Välj lutningstyp (A) baserat på installerad motor och tryck sedan på Bekräfta
OBS: Om slutaren installeras med ett icke roterande lampa eller jalusilampa är kalibreringsprocessen klar och inga ytterligare steg behöver vidtas. -
Läs snabbmeddelandet och klicka på Confirm (bekräfta) för snabbmenyn.
-
Kontrollera att slutaren är helt stängd och tryck på Förbered .
-
Markera kryssrutan (B) och tryck på Start.
-
Tryck på Stopp (C) för att slutföra kalibreringen.
FÖRSLAG: Du kan ta om kalibreringen genom att trycka på Reset. -
Klicka på Klar när processen är slutförd.
I appen visas kalibreringsförloppet.FÖRSLAG: Du kan ställa in körtiden manuellt genom att band
, justering av bandvaraktighet (D).