DUG_Micro Module Shades Control_WSE-02

Testa enheten

Innan du använder pucken ska du manuellt testa pucken och kontrollera att den fungerar när den är ansluten till jalusin.
VARNING
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
  • Följ bestämmelserna för arbete på spänningssatta delar.
  • Manövrera alltid enhetsknapparna med isolerad extrautrustning/verktyg som uppfyller kraven i EN 60900.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
  • Tryck snabbt på testknappen en gång så öppnas/stängs jalusin gradvis.

  • Tryck och håll in testknappen, jalusin öppnas/stängs helt, notera hur lång tid det tar att öppna/stänga jalusin helt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?