DUG_Micro Module Shades Control_WSE-02

Om enheten

Wiser jalusibrytarpuck (nedan kallad puck) kombinerar fördelarna med smarta jalusifunktioner och vanliga återfjädrande mekaniska dubbla tryckknappsbrytare. Den gör om en vanlig strömställare till en uppkopplad enhet som du kan styra via strömställaren eller via Wiser-appen.
Reläkontakter är mekaniskt låsta mot varandra för att förhindra att båda reläutgångarna utlöses samtidigt.
OBS: Styr inte enheter som kräver en fast strömförsörjning.

Styrningsalternativ

Hemstyrning med Wiser Home-appen: För att styra tryckningen genom Wiser-appen behöver du Wiser-hubben. Se Parkoppla enheten.

Direktdrift: Dimmern kan alltid styras direkt på plats. Du kan även ansluta den med en mekanisk dubbeltryckknappsbrytare. Se Manuell drift.

Ytterligare funktioner:

  • Fjärrkontroll med maximalt 10 återfjädrande mekaniska dubbla tryckknappsbrytare.

  • Skydd av motorn mot skada med två ömsesidigt mekaniskt och elektroniskt låsta reläkontakter.

  • Elektroniskt överlastskydd, överhettningsskydd och kortslutningsskydd.

  • Ett tidsschema kan ställas in.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?