DUG_Motion Sensor_WSE-02

Сброс устройства

Датчик можно вручную сбросить на заводские настройки.
Для сброса датчика:
  1. Поверните датчик против часовой стрелки, чтобы снять блокировку с основания.
  2. Коротко нажмите функциональную кнопку три раза (<0,5 с), затем дважды нажмите функциональную кнопку (>10 с); светодиод мигает красным через 10 с, затем отпустите функциональную кнопку.
    После успешного сброса датчика светодиод перестанет мигать. Происходит перезапуск датчика, и в течение нескольких секунд датчик мигает зеленым цветом.
    Примечание: после сброса светодиод выключается для экономии заряда батареи.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?