DUG_Motion Sensor_WSE-02

Настройка освещенности

С помощью приложения Wiser можно определить пороговое значение для диапазонов освещенности окружающего пространства (например, очень темный, темный, яркий, очень яркий). Это предотвратит ложную сигнализацию, вызванную изменением интенсивности освещения.
Для установки значения диапазона в люксах:
  1. На главной странице выбрать Все устройства > Датчик движения.
  2. На странице панели управления устройством выбрать Настройки.
  3. Нажать на один из следующих диапазонов освещенности, передвинуть ползунок, чтобы определить пороговое значение, после чего нажать на Сохранить:
    • Очень темный уровень – значение освещенности находится в диапазоне от 1 до 100 люкс
    • Темный уровень – уровень освещенности находится в диапазоне от 6 до 300 люкс
    • Яркий уровень – уровень освещенности находится в диапазоне от 101 люкс до 2000 люкс
    Примечание: Значение тока в люкс - это текущий уровень освещенности, присутствующий в окружающей среде, который может измеряться датчиком.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?