DUG_rörelsesensor_WSE-02

Återställa enheten

Du kan manuellt återställa sensorn till fabriksinställningarna.
För att återställa sensorn:
  1. Vrid sensorn moturs för att låsa upp den från basplattan.
  2. Tryck snabbt på funktionsknappen tre gånger (<0,5 s) och sedan på funktionsknappen en gång (>10 s). lysdioden blinkar röd efter 10 s och sedan släpper du funktionsknappen.
    När sensorn har återställts slutar lysdioden blinka. Sensorn startar om och blinkar grönt i några sekunder.
    OBS: Efter återställningen släcks lysdioden för att spara batteri.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?