DUG_Mozgásérzékelő_WSE-02

Az eszköz visszaállítása

Az érzékelőt manuálisan visszaállíthatja a gyári beállításokra.
Az érzékelő alaphelyzetbe állítása:
  1. Forgassa el az érzékelőt az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy kinyíljon az alaplapról.
  2. Nyomja meg röviden a funkciógombot háromszor (<0,5 mp), majd nyomja meg hosszan a funkciógombot egyszer (>10 mp). A LED 10 másodperc után pirosan villog, majd engedje fel a funkciógombot.
    Az érzékelő sikeres visszaállítása után a LED nem villog többé. Az érzékelő újraindul, és néhány másodpercig zölden villog.
    MEGJEGYZÉS: A visszaállítás után a LED kikapcsol, hogy kímélje az akkumulátort.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?