DUG_rörelsesensor_WSE-02

Detekteringsfördröjning

Med hjälp av wiser-appen kan du ställa in tiden för detekteringsfördröjningen.
Så här anger du fördröjningstiden för detekteringen:
  1. hemsidan trycker du på Alla enheter > Rörelsedetektor.
  2. På kontrollpanelssidan för enheten trycker du på Inställningar.
  3. Tryck kort på funktionsknappen en gång eller simulera rörelsen för att aktivera enheten.
  4. Tryck på Detekteringsfördröjning och ange tidsperioden (A).
  5. Tryck på Anpassning av detekteringsfördröjning (B) för att anpassa tiden för detekteringsfördröjningen. Du kan ställa in tiden mellan 00:01 och 59:59 minuter.
    OBS:
    • Om du ändrar tiden för detekteringsfördröjningen till längre intervall kommer det att påverka sensorns batterilivslängd.

    • Varje upptäckt rörelse återställer fördröjningstiden. Fördröjningstiden börjar därför med den sista rörelse som detekteras.

    EXEMPEL: Om du ställer in tiden för detekteringsfördröjning på 5 minuter och det sker en rörelse skickas informationen ”Upptagen” till Wiser-gatewayen. Om ingen rörelse detekteras under de senaste 5 minuterna (konfigurerad fördröjningstid för detektering), skickas informationen "Ej genomförd" till gatewayn.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?