DUG_Multiwire Puck Dimmer_WSE-01

Langattoman kytkimen ja Multiwire mikromoduulihimmentimen pariliitoksen muodostaminen

Edellytykset: Kun himmennin yhdistetään painikkeisiin, on varmistettava, että himmentimen liitäntä 1 on johdotettu vasempaan painikkeeseen ja himmentimen liitäntä 2 on johdotettu oikeaan painikkeeseen.
  1. Paina lyhyesti painiketta 5 kertaa nopeasti peräkkäin langattomassa kytkimessä.
    Tila-LED vilkkuu vihreänä.

  2. VAROITUS
    SÄHKÖISKUN VAARA
    • Noudata jännitteisten osien parissa työskentelyä koskevia määräyksiä.
    • Kytke laitteen painikkeita vain käyttämällä eristettyjä lisälaitteita, jotka täyttävät standardin EN 60900 vaatimukset.
    Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.
    Noudata jotain vaihtoehtoa muodostaaksesi himmentimen pariliitoksen:
    • Paina lyhyesti asetus/-nollauspainiketta himmentimessä 5 kertaa nopeasti peräkkäin.
    • Paina lyhyesti vasenta painiketta (johdotettu liitäntään 1) 5 kertaa nopeasti peräkkäin.
    Tila-LED vilkkuu vihreänä himmentimessä.
    HUOMAUTUS: Jos himmennin on sijoitettu mekaanisen painikkeen taakse, tila-LED ei ole näkyvissä.

    Himmentimeen yhdistetty valo vilkkuu muutaman kerran. Langattoman kytkimen ja himmentimen tila-LED lakkaa vilkkumasta vihreänä. Himmennintä voidaan nyt ohjata langattomalla kytkimellä.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?