DUG_Multiwire Puck Dimmer_WSE-01

Använda en dimmer med en trådlös tryckknapp

Du kan slå på/av dimmern eller justera dess ljusstyrka med den parkopplade trådlösa tryckknappen.
  • Tryck snabbt på den övre eller nedre trådlösa tryckknappen (< 0,5 s) för att slå på eller av den anslutna lasten (A).

  • Tryck länge på den övre eller nedre trådlösa tryckknappen (> 0,5 s) för att öka eller minska ljusstyrkan för den anslutna lasten (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?