DUG_Multiwire Puck Dimmer_WSE-01

Parkoppla enheten med automatisk sökning

När enheten parkopplas med automatisk skanning upptäcks enheten automatiskt om den är påslagen.
  1. Gå till startsidan och tryck på +.
  2. Tryck på Automatisk sökning > Bekräfta.
  3. Aktivera behörigheter för Åtkomstplats och Wi-Fi för sökning av enheten och tryck på Starta sökning.
    OBS: Om du har flera hubbar går du till steg 4, annars fortsätt till steg 5.
  4. Peka Välj hubb och välj Wiser Hub i snabbmenyn.
  5. Tryck kort på knappen Ange (inställning/återställning) eller den mekaniska tryckknappen-1 3 gånger (< 0,5 s). Vänta några sekunder tills enhetssökningen är klar.
    Lysdioden blinkar orange.
    FÖRSLAG: Om du vill parkoppla flera enheter samtidigt utför du steg 5 på varje enhet och väntar i några sekunder på att de ska identifieras.
  6. Klicka på Nästa (A) och välj Dimmerpuck.

  7. När enheten har lagts till trycker du på Klar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?