DUG_Multiwire Puck Dimmer_WSE-01

Tryckknappsscenariestyrning

Med ett scenario kan du gruppera flera åtgärder som vanligtvis utförs tillsammans. Med appen kan du skapa scenarion baserat på dina behov (t.ex. filmkväll) och konfigurera dem på den trådlösa brytarens tryckknappar.

Skapa ett scenario för tryckknapp

  1. Välj Scenariestyrning i snabbmenyn.

  2. Välj Scenario 1 eller Scenario 2

    OBS:
    • Tryck kort på tryckknappen för att aktivera scenario 1.

    • Tryck länge på tryckknappen för att aktivera scenario 2.

  3. På sidan Scenario trycker du på + för att skapa ett nytt scenario.

  4. Tryck på Redigera namn , ange scenarionamnet (A) och tryck på Spara.

    TIPS: Du kan välja den omslagsbild som representerar ditt scenario genom att trycka på .

  5. Öppna snabbmenyn genom att trycka på Lägg till en åtgärd i avsnittet Åtgärd.

  6. Markera de dimrar som du vill lägga till i scenariot och tryck på Nästa.

    FÖRSLAG: Du kan lägga till en eller flera åtgärder med .

  7. Tryck på Spara för att verifiera och spara scenariot.

Tilldela scenario till tryckknapp

På sidan Scenariostyrning trycker du på scenariot för att spara inställningarna.

Redigera en tryckknappsscenario

  1. På sidan Scenariostyrning letar du rätt på det scenario du vill redigera och trycker på .

  2. På sidan Redigera kan du trycka på varje objekt för att ändra inställningarna och sedan trycka på Spara.

    FÖRSLAG:
    • Du kan lägga till en eller flera åtgärder med .

    • Om du vill ta bort ett befintligt funktionsmakro drar du varje objekt åt vänster och klickar på Ta bort.

Avlänka ett scenario från tryckknappen

  1. På sidan Scenariostyrning trycker du på det scenario som du vill avlänka.

  2. Tryck på Avlänka för att ta bort det scenario som tilldelats till en tryckknappsinställning.

Ta bort ett belysningsscenario

  1. På sidan Scenariostyrning letar du rätt på det scenario du vill ta bort och trycker på .

  2. Tryck på Ta bort.

    OBS: Om du tar bort ett scenario avlänkas scenariot från tryckknappsinställningen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?