DUG_Multiwire Puck Dimmer_WSE-01

Inställning av schema

Enheten kan styras helt enligt ett schema. När schemat är inställt fungerar enheten vid en given tidpunkt.
  1. huvudsidan trycker du på Alla enheter > Dimmerpuck.
  2. Tryck på Schema > Lägg till ett schema för att lägga till ett schema.
  3. Ställ in tiden (A) i menyn Lägg till ett schema.
    OBS: Schemat fungerar enligt tidszonen där enheten finns.
  4. Tryck på Upprepa (B) för att välja de dagar du vill ange i schemat.
  5. Tryck på Anteckning (C), skriv in anteckningen och tryck på Bekräfta.
  6. Tryck på växlingsknappen (D) för att aktivera Notifiering för schemat. Appen kommer att skicka en notifiering när den schemalagda aktiviteten körs vid tidpunkten i schemat.
  7. Justera inställningarna för ljusstyrka (E) med skjutreglaget.

  8. Tryck på Spara
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?