DUG_Smoke alarm DC_WSE-02

Recordatorio de alarma de prueba

Puede ajustar el recordatorio para la alarma de prueba en la aplicación Wiser.
  1. En la página Inicio, toque Todos los dispositivos > Detector de humo.
  2. En la página del panel de control del dispositivo, toque Ajustes.
  3. Presione el interruptor de alternancia (A) del recordatorio de alarma de prueba para encender el recordatorio.


    NOTA: La aplicación enviará una notificación para recordarle que debe realizar la prueba de alarma todos los meses si esta función está activada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?