DUG_Smoke alarm DC_WSE-02

Dispositivos de interconexión sin Gateway

Las alarmas de humo (dispositivos) pueden conectarse directamente entre sí a través de conexiones de radiofrecuencia incluso sin una red Gateway/ de Wiser.

IMPORTANTE: Coloque el interruptor de encendido en la posición ON en todos los dispositivos.
  1. Identifique un dispositivo y márquelo como PrimaryMaster con una etiqueta suministrada. Otros dispositivos se consideran SecondarySlave.

  2. Pulse brevemente el botón de prueba/silencio 3 veces en 2 s en el dispositivo primario.


    El LED de standby se enciende durante 30 s cuando se encuentra en la modalidad de emparejamiento.

  3. Identifique un dispositivo SecondarySlave y pulse brevemente el botón de prueba/silencio 3 veces en 2 s.


    El LED de standby parpadea 3 veces en los dispositivos PrimaryMaster y , lo que indica que la conexión de radiofrecuencia se ha realizado correctamente. Que en el dispositivo PrimaryMaster, el LED Standby se enciende de nuevo durante 30 s

Repita el paso 3 en todos los dispositivos esclavos .

NOTA: Para salir del modo de vinculación, pulse brevemente (< 0,5 s) el botón de prueba/silencio 3 veces en el dispositivo PrimaryMaster. El LED de standby se apaga para indicar que el dispositivo PrimaryMaster no está en modalidad de emparejamiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?