DUG_Smoke alarm DC_WSE-02

Laitteet toisiinsa ilman Wiser

Palovaroittimet (laitteet) voidaan yhdistää suoraan toisiinsa RF-liitäntöjen kautta myös ilman Wiser Gateway/ -verkkoa.

TÄRKEÄ: Laita kaikkien laitteiden virtakytkin ON-asentoon.
  1. Määritä laite ja merkitse se ensisijaiseksi master-laitteeksi antamalla sille otsikko. Muita laitteita pidetään SecondarySlave.

  2. Paina testi-/vaiennuspainiketta lyhyesti 3 kertaa 2 sekunnin kuluessa ensisijaisella laitteella.


    Valmiustila-LED syttyy 30 sekunnin ajaksi, kun se on pariliitostilassa.

  3. Määritä SecondarySlave-laite ja paina lyhyesti testi-/vaiennuspainiketta 3 kertaa 2 sekunnin kuluessa.


    Valmiustila-LED vilkkuu 3 kertaa sekä Primary Master- että laitteen kohdalla ja ilmaisee onnistuneen RF-kytkennän. Valmiustilan LED-valo syttyy uudelleen 30 sekunnin ajan PrimaryMaster-laitteessa

Toista vaihe 3 kaikissa orjalaitteissa.

HUOMAUTUS: Poistu pariliitostilasta painamalla lyhyesti (< 0,5 s) PrimaryMaster-laitteen testi-/vaiennuspainiketta 3 kertaa. Valmiustila-LED sammuu ja ilmaisee, että PrimaryMaster-laite ei ole pariliitostilassa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?