DUG_Smoke alarm DC_WSE-02

Solución de problemas

Problema Solución/acción

El dispositivo no emite sonido cuando se prueba

  1. Compruebe que el interruptor de encendido esté en la posición ON o que el dispositivo esté correctamente instalado. Si no está seguro, extraiga y vuelva a instalar el dispositivo.

  2. Pulse el botón de Prueba/Silencio hasta que se produzca un sonido de alarma. No presione consecutivamente.

  3. Si el problema persiste o si tiene dudas sobre la garantía, póngase en contacto con el centro de atención al cliente.

El dispositivo emite un pitido y el LED de standby parpadea cada 48 s

La batería puede estar baja o agotada. Cambie el dispositivo.

El dispositivo emite dos pitidos y el LED de standby parpadea cada 48 s

  1. Limpie el dispositivo. Consulte la sección Mantenimiento.

  2. Si el problema persiste o si tiene dudas sobre la garantía, póngase en contacto con el centro de atención al cliente.

El dispositivo emite un sonido de alarma repentinamente sin humo ni vapor

  1. Identifique el dispositivo activado, que se indica mediante un LED de standby que parpadea y tres pitidos cada 4 s.

  2. Pulse el botón de Prueba/Silencio para pausar el sonido de alarma. El dispositivo conectado dejará de emitir alarmas en 5 o 10 s.

  3. Limpie el dispositivo. Consulte la sección Mantenimiento.

  4. Vuelva a instalar el dispositivo y pruébelo.

  5. Si el problema persiste o si tiene dudas sobre la garantía, póngase en contacto con el centro de atención al cliente.

IMPORTANTE: Después de un evento de alarma, el dispositivo activado es el dispositivo cuyo LED de standby parpadea cada 2 s. Identifique el dispositivo y siga los pasos del 3 al 5.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?