DUG_Smoke alarm DC_WSE-02

Vianmääritys

Ongelma Ratkaisu/toiminta

Laitteesta ei kuulu hälytysääntä testattaessa

  1. Varmista, että virtakytkin on ON-asennossa ja että laite on asennettu oikein. Jos olet epävarma, poista laite ja asenna se uudelleen.

  2. Paina Testi/vaiennus-painiketta, kunnes kuuluu hälytysääni. Älä paina peräkkäisesti.

  3. Jos ongelma jatkuu tai sinulla on kysymyksiä koskien takuuta, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Laite piippaa ja valmiustilan LED-valo vilkkuu 48 sekunnin välein

Paristovirta voi olla matala tai kokonaan loppu. Vaihda laite.

Laite piippaa kahdesti ja valmiustilan LED-valo vilkkuu 48 sekunnin välein

  1. Puhdista laite. Katso lisätietoja Huolto-osiosta.

  2. Jos ongelma jatkuu tai sinulla on kysymyksiä koskien takuuta, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Laite antaa odottamattomasti hälytysäänen ilman savua tai höyryä

  1. Tunnista lauennut laite valmiustilan vilkkuvan LED-valon ja neljän sekunnin välein kuuluvan kolmen piippauksen avulla.

  2. Keskeytä hälytysääni painamalla Testi/vaiennus-painiketta. Yhdistetyt laitteet lopettavan hälytyksen 5–10 sekunnin kuluttua.

  3. Puhdista laite. Katso lisätietoja kohdasta Huolto.

  4. Asenna laite uudelleen ja testaa.

  5. Jos ongelma jatkuu tai sinulla on kysymyksiä koskien takuuta, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

TÄRKEÄ: Hälytystapahtuman jälkeen laite, jonka valmiustilan LED-valo vilkkuu kahden sekunnin välein, on lauennut laite. Tunnista laite ja noudata vaiheita 3–5.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?