DUG_Smoke alarm DC_WSE-02

Laitteen pariliitos

Yhdistä laitteesi ensin Wiser-sovelluksella Wiser-keskusyksikköön, jotta voit käyttää ja ohjata laitetta. Voit joko lisätä laitteen manuaalisesti tai tehdä automaattisen skannauksen pariliitosta varten.
TÄRKEÄ: Älä kiinnitä laitetta ennen pariliitoksen tekemistä. Asetus-/nollauspainike (Zigbee) ja virtakytkin ovat laitteen takapuolella.
HUOMAUTUS: Kun useita palovaroittimia yhdistetään samaan Wiser-keskusyksikköön , 868 MHz:n radiotaajuusyhteys (RF) luodaan automaattisesti palovaroittimien välille.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?