DUG_Window/Door Sensor_WSE-02

Para a sua segurança

AVISO
DANOS NO EQUIPAMENTO
  • Não instale o sensor perto de dispositivos magnéticos para evitar degradar seu desempenho.
  • Com uma janela/porta no estado fechado, a distância entre as partes primárias e secundárias do sensor deve ser <18 mm para uma base não metálica (por exemplo, superfícies de madeira ou plástico) e <10 mm para uma base metálica.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?