DUG_Window/Door Sensor_WSE-02

Emparelhar manualmente o dispositivo

Para emparelhar o dispositivo manualmente:
  1. Na página inicial, toque em +.
  2. Toque , selecione o Hub de Wiser necessário no menu deslizante.
  3. Selecione uma opção para adicionar o dispositivo (A):
    • Adicionar Dispositivo com Código de Instalação
    • Adicionar Dispositivo sem Código de Instalação

    SUGESTÃO: Recomenda-se vivamente adicionar o dispositivo com o código de instalação.
  4. Para emparelhar o dispositivo com um código de instalação, toque em Adicionar dispositivo com código de instalação para exibir o menu deslizante. Selecione uma das opções (B):
    • Digitalizar código de instalação - pode procurar o código de instalação no dispositivo.
    • Introduzir o Código de Instalação Manualmente - Pode introduzir manualmente o código de instalação a partir do dispositivo
    Depois de emparelhar o dispositivo com o código de instalação, prossiga para o Passo 6.

  5. Para emparelhar o dispositivo sem o código de instalação, toque em Adicionar dispositivo sem o código de instalação .
  6. Na parte traseira do sensor, prima curta (< 0,5 s) a tecla de função 3 vezes no dispositivo.

    O LED pisca a laranja.
  7. Na aplicação, selecione Confirmar que o LED está a piscar a laranja e toque em Iniciar configuração (C).

  8. Após alguns segundos, um LED verde estável indica que o dispositivo foi emparelhado com sucesso com o .

  9. Toque em Concluído quando o pareamento for bem-sucedido.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?