Älypistoke DUG_Wiser_WSE_01

Laiteparin muodostus manuaalisesti

Voit yhdistää laitteen manuaalisesti seuraavasti:
  1. Napauta kotisivulta + .
  2. Napauta ja valitse tarvittava Wiser Hub liukuvalikosta.
  3. Valitse lisäysvaihtoehto (A):
    • Lisää laite asennuskoodilla
    • Lisää laite ilman asennuskoodia

    EHDOTUS: On erittäin suositeltavaa lisätä laite asennuskoodilla.
  4. Voit yhdistää laitteen asennuskoodilla napauttamalla Lisää laite asennuskoodilla avataksesi liukuvalikon. Valitse jokin vaihtoehdoista (B):
    • Skannaa asennuskoodi - voit skannata laitteen asennuskoodin.
    • Anna asennuskoodi manuaalisesti – voit syöttää laitteessa olevan asennuskoodin manuaalisesti
    Kun olet yhdistänyt laitteen asennuskoodilla, siirry vaiheeseen 6.

  5. Jos haluat yhdistää laitteen ilman asennuskoodia, napauta Add Device (Lisää laite ilman asennuskoodia).
  6. Paina toimintopainiketta lyhyesti 3 kertaa (< 0,5 s).

    LED vilkkuu oranssina.
  7. Valitse sovelluksessa Vahvista LED vilkkuu oranssina ja napauta Käynnistä määritys (C).

  8. Muutaman sekunnin kuluttua yhtenäinen vihreä LED-valo ilmaisee, että laitteen yhdistäminen keskusyksikköön onnistui.
  9. Kun laite on lisätty sovellukseen, valitse Valmis.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?