Älypistoke DUG_Wiser_WSE_01

Tietoja laitteesta

Wiser Älypistoke (jäljempänä pistoke) -laitetta käytetään pistokemuuntajana, jolla ohjataan erilaisia sähkölaitteita, kuten lattialamppuja, radioita, tuulettimia tai kahvinkeittimiä manuaalisesti tai Wiser-sovelluksella. Pistokkeella voidaan myös valvoa kytkettyjen laitteiden energiankulutusta. Seinäpistorasia on kytkettävä päälle, jotta se toimii.
HUOMAUTUS: Älä työnnä pistoketta pistorasioihin, jotka ovat suurten esineiden tai huonekalujen, kuten jääkaappien tai kaappien, takana, sillä ne vähentävät radiovastaanottoa.

Ohjausvaihtoehdot

Kotiohjaus: Pistokkeen ohjaamiseen kotonasi Wiser-sovelluksen avulla tarvitaan Wiser keskusyksikkö.

Suora ohjaus: Pistoketta voi ohjata aina suoraan paikan päällä. Voit kytkeä pistokkeen päälle ja pois päältä toimintopainikkeella.

Toiminnot

  • Kytkettyjen laitteiden kytkeminen päälle ja pois manuaalisesti ja etäyhteydellä sovelluksen avulla.

  • Ajastimen tai aikataulun asettaminen (sovelluksen avulla)

  • Kuormitustilan näkyvyys (sovelluksen avulla)

  • Energiankulutuksen valvonta ja visualisointi (sovelluksen avulla)

Käyttölaitteet

  1. A: Pistorasia suojamaadoitetuille ja standardoiduille eurooppalaisille pistokkeille

  2. B: Tila-LED

  3. C: Toimintopainike

  4. D: Pistokkeen liitoskappale eurooppalaiseen suojamaadoitettuun pistorasiaan

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?