Älypistoke DUG_Wiser_WSE_01

Laitteen nollaaminen

Voit palauttaa laitteen tehdasasetuksiin manuaalisesti.
Laitteen nollaaminen:
  1. Paina toimintopainiketta lyhyesti kolme kertaa (< 0,5 s) ja paina sen jälkeen toimintopainiketta kerran pitkään (> 10 s).
  2. Kun LED-valo alkaa vilkkua punaisena 10 sekunnin kuluttua, vapauta toimintopainike.
    LED lakkaa vilkkumasta, kun laitteen nollaus on onnistunut.
  3. Pistoke käynnistyy uudelleen ja vilkkuu vihreänä muutaman sekunnin ajan.
    HUOMAUTUS: Nollauksen jälkeen LED sammuu.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?