Älypistoke DUG_Wiser_WSE_01

Aikataulun luominen

Pistoketta voidaan ohjata ja se voidaan käynnistää aikataulun avulla. Kun aikataulu on asetettu, järjestelmä noudattaa aktiivista aikataulua. Voit luoda tai muokata aikatauluja milloin tahansa.
Aikataulun luominen:
  1. Napauta Koti-sivulla Kaikki laitteet > Älypistoke.
  2. Lisää aikataulu napauttamalla Aikataulu > Lisää aikataulu.
  3. Aseta aika (A).
  4. Napauta Toista (B) valitaksesi päivät, joille haluat määrittää aikataulun.
  5. Napauta Huomautus -painiketta (C), kirjoita huomautus ja napauta Vahvista.
  6. Kytke aikataulun Ilmoitus päälle napauttamalla vaihtokytkintä (D). Sovellus lähettää ilmoituksen, että ajoitettu tehtävä suoritetaan aikataulun mukaisesti.
  7. Napauta Älypistoke (E) ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
    • Päälle – kytkee pistokkeen päälle aikataulun mukaisesti
    • Pois päältä – kytkee pistokkeen pois päältä aikataulun mukaisesti

  8. Valitse Tallenna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?