Réglage du minuteur de détection de mouvement
- Sur l’écran Détails de l’appareil, appuyez sur Minuteur de détection de mouvement.
- Sélectionnez l'un des modes suivants :
-
Mode Test : Tester le capteur de mouvement et s'assurer que son emplacement et sa plage de détection sont conformes aux exigences.
NOTE: Dans ce mode, l'appareil connecté au capteur de mouvement s'allume pendant 2 secondes après la détection de mouvement, puis s'éteint pendant 3 secondes. Si le mouvement est toujours détecté après ces 5 secondes, l'appareil s’allume à nouveau. -
Impulsion Courte : Pour les appareils nécessitant une courte activation pour effectuer une action telle que le déclenchement d'une alerte ou la prise d'une photo.
NOTE: Dans ce mode, l'appareil connecté au capteur de mouvement s'allume pendant 1,5 secondes après la détection de mouvement, puis s'éteint pendant 8,5 secondes. Si le mouvement est toujours détecté après ces 10 secondes, l'appareil s’allume à nouveau. -
Durée personnalisée : Définir manuellement la durée pendant laquelle l'appareil doit fonctionner après une détection de mouvement.
NOTE: La durée de fonctionnement par défaut de l'appareil connecté au capteur de mouvement après détection d'un mouvement est de 60 secondes. Vous pouvez sélectionner la durée requise en sélectionnant cette option.
-
- Si vous appuyez sur Durée personnalisée, vous pouvez :