DUG_Capteur de mouvement extérieur ARGUS 360_WH-03

À propos de l’appareil

Le Capteur de mouvement extérieur ARGUS 360 (ci-après dénommé capteur de mouvement) détecte un mouvement à proximité et mesure la luminosité de l'environnement pour contrôler la fonction marche/arrêt de la charge connectée ou du micromodule appairé. Lorsqu’un mouvement est détecté et que l'environnement est plus sombre que le niveau d'éclairage défini, la charge est activée pendant la durée spécifiée, à partir de la dernière détection.

Il peut également contrôler les micromodules via une connexion Quick Home. Dans cette configuration, lorsque le mouvement est détecté, les charges et les micromodules connectés au capteur de mouvement s'activent/s'arrêtent ensemble.

Fonctionnalités et fonctions :

  • Connectivité évolutive : 1 capteur de mouvement peut être connecté à 3 micromodules via une connexion Quick Home.

  • Connexion multi-appareils efficace : 5 capteurs de mouvement peuvent être reliés à 1 micromodule via une connexion Quick Home, ce qui optimise la commodité et l'efficacité.

  • Sensibilité personnalisée : personnalisez la sensibilité de l'appareil en fonction de vos besoins pour un contrôle précis.

  • Paramètres LUX adaptables : réglez le seuil du niveau de lumière pour valider la détection.

  • Réglage flexible de l’heure : ajustez facilement la durée pendant laquelle la charge reste activée après la détection d'un mouvement pour l'adapter à votre programme et à vos préférences.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?