DUG_Capteur de mouvement extérieur ARGUS 360_WH-03

Réinitialisation du dispositif

Vous pouvez réinitialiser manuellement les réglages d’usine par défaut du capteur.
Pour réinitialiser le capteur :

Appuyez brièvement 3 fois (< 0,5 s) sur le bouton S/R (Setup/Reset), puis appuyez une fois longuement (>10 s) sur le bouton S/R (Setup/Reset). Au bout de 10 s, la LED se met à clignoter en rouge. Relâchez le bouton à ce stade.

Une fois le capteur correctement réinitialisé, la LED orange s'allume pendant 3 s, puis s'éteint.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?