DUG_Exxact Tryckdimmer m. Nolla LED uppkopplad_WH-00

Återställa enheten i Quick Home Connect

Enheterna måste återställas i följande fall:

När återställningen är klar: Den trådlösa omkopplaren och enheten återgår till fabriksinställningarna.

  • Integrering i ett Wiser-system

    • Om du vill integrera enheterna i Wiser-systemet ska du återställa alla enheter i Quick Home Connect och se parkoppla enheten med Wiser Hub.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?