DUG_Exxact Tryckdimmer m. Nolla LED uppkopplad_WH-00

Konfigurera enheten

Med appen Wiser Home kan du konfigurera enheten efter dina behov.
  1. På skärmen Hem trycker du på .

  2. Tryck Enheter > Belysning > Dimmer för att hitta till Enhetsinformation skärm.

    OBS: Du kan också navigera genom att trycka på Kontroll > Välj enhet > > Enhetsinställningar.

A

Enhetsnamn: Tryck för att ändra enhetens namn.

B

Plats: Tryck för att tilldela dimmern till valfritt rum (t.ex. vardagsrum, sovrum, kök osv.). Se Ställa in enhetsplats för mer information om hur du anger plats.

C

RL-LED-läge: Du kan förbättra dimningskvaliteten i appen om du har problem med ljusflimmer. Tryck på växlingsbrytaren för att aktivera RL-LED-läge.

OBS: Se Tekniska data för mer information.

D

Lysdiodsindikatorbeteende: Tryck för att ställa in lysdiodindikatorns beteende enligt dina önskemål. Se Konfigurera beteendet för LED-indikatorn för detaljerad information om varje alternativ.

E

Strömpåslagningsbeteende: Tryck för att ställa in dimmerns standardljusnivå när den är på. Se Konfigurera strömpåslagningsbeteende för detaljerad information om varje alternativ.

F

Minsta ljusstyrka och Maximal ljusstyrka: Med den här inställningen kan du ställa in gränser för den anslutna lastens högsta och lägsta ljusstyrka. Detta görs för att undvika flimmer och att lysdioden stängs av.

Dra skjutreglaget för att öka eller minska Minsta ljusstyrka och Maximal ljusstyrka.

G

Neutralledare installerad?: Du kan kontrollera om den neutrala ledningen är ansluten under enhetsinstallationen.

Appen Wiser Home upptäcker automatiskt kabeldragningsläget baserat på installationen, vilket eliminerar behovet av manuellt val.

  • Ja: Installerad med en neutral kabel.

  • Nej: Installeras utan neutral kabel.

H

Identifiera: Tryck för att identifiera enheten. Statuslysdioden blinkar rött och anslutna belysningsenheter blinkar på/av när dimmern har identifierats.
Tryck på OK när du har identifierat enheten.

I

Radera: Tryck för att ta bort enheten från systemet.

OBS:
  • Om du tar bort enheten återställs även dimmern. Efter återställningen blir lysdioden gul vilket indikerar att dimmern är klar för parkoppling.

  • Om det uppstår problem vid parkoppling eller återställning av dimmern, se Återställa enheten.

J

Zigbee-signalstyrkeindikator: Zigbee signalstyrkeindikator som visar enhetens aktuella signalstyrka.

  • Bra signal (mellan 0 och -54 dBm)

  • Normal signal (mellan -54 och -79 dBm)

  • Dålig signal (<-79 dBm)

  • Ingen signal (enheten är offline)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?