DUG_Exxact Tryckdimmer m. Nolla LED uppkopplad_WH-00

Konfigurera ett schema

Dimmern kan styras helt enligt ett schema. När schemat är inställt fungerar dimmern vid en given tidpunkt.
  1. På skärmen Hem trycker du på .
  2. Gå till Scheman > för att skapa ett schema.
  3. Ange namnet på schemat (A).
  4. I menyn TYP väljer du Ljus (B).
  5. I menyn GÄLLER FÖR väljer du Dimmer (C) från de listade enheterna.
  6. Tryck på Skapa för att konfigurera händelser.
  7. Under menyn HÄNDELSER väljer du en dag och trycker på för att redigera en händelse som STATUS (ljus av eller dimningsnivå i %) och NÄR (soluppgång/solnedgång eller specifikt tidsintervall).
  8. Tryck på Ställ in för att spara schemat.
    FÖRSLAG:
    • Du kan lägga till flera scheman allt efter behov. Välj dagar, tryck på , ställ in PÅ/AV-läge och tid.

    • Du kan kopiera det befintliga schemat till ett annat schema eller till de dagar du har valt. Tryck på .

      • Tryck på Schema och välj ett befintligt schema och tryck på Kopiera.

      • Tryck på Dag och välj de dagar du vill tilldela och tryck på Kopiera.

    • När schemat börjar kan du se tills dess på följande skärmar:

      • Enhetskontrollskärmen.

      • Kontrollfliken under enhetsnamnet.

      • Avsnittet Favoritenheter på startskärmen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?