DUG_LK FUGA Wiser Multiwire LED-drejelysdæmper_WH-01

Quick Home Connect

Quick Home Connect er en trådløs tilslutningsløsning til Zigbee-enheder uden behov for en hub/gateway- eller smartphone-applikation. Quick Home Connect er dit udgangspunkt for trådløs boligautomation. Den udfører funktioner som afbrydelse, dæmpning og jalousistyring ved hjælp af LK FUGA® Wiser trådløs batterikontakt med 4 knapper (herefter benævnt trådløs kontakt) via et Zigbee-netværk.

Den trådløse kontakt er en batteridrevet trådløs trykknapkontakt, der bruges til at styre Zigbee-enheder (såsom lysdæmper, jalousi, relæ og stikkontakt) inden for det samme Zigbee-netværk.

Begrænsninger

  • Quick Home Connect anvendes kun som en rumstyringsløsning.

  • Løsningen understøtter ikke fjernstyring, brug af smartphone-app eller planlægningsfunktioner.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?