DUG_LK FUGA Wiser Multiwire LED-drejelysdæmper_WH-01

Oprettelse af en automatisering

  1. Tryk på Hjem-skærmen.
  2. Gå til Automatisering, og tryk derefter på for at oprette en automatisering.
  3. Indtast navnet på automatiseringen (A), og vælg en af følgende betingelser for at udløse en automatisering.
    • Alle betingelser: Alle betingelser skal være opfyldt for at udløse en automatisering.

    • Enhver betingelse: En hvilken som helst af betingelserne skal være opfyldt for at udløse automatiseringen.

    TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .
  4. Tryk på Tilføj betingelser (B), og vælg en af følgende (C).
    • Ændring af enhedens status (vælg enheden): En automatisering vil blive udløst baseret på en enheds status, f.eks. åbning af en solafskærmning eller registrering af bevægelse ved hjælp af en bevægelsessensor.
    • Væk-tilstand (aktivér eller deaktivér): Væk-tilstanden kan også udløse en automatisering til at tænde lysene, lukke solafskæmningen osv. Se emnet Væk-tilstand i den pågældende systembrugervejledning.
    BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 betingelser.
    1. I dette eksempel vil vi vælge Ændring af enhedens status og vælge en enhed for at indstille betingelsen. Vi vælger derefter enhedens tilstand, som vil udløse automatiseringen, som f.eks. den lukkede tilstand for en jalousiafbryder.
    2. Tryk på Indstil på den øverste højre skærm, når enheden er blevet valgt.
      TIP: Hvis du vil ændre betingelsen, skal du stryge den til venstre og trykke på ikonet for affaldsspand. Tilføj derefter en ny betingelse med de ønskede parametre.
  5. For at starte automatiseringen på et bestemt tidspunkt skal du trykke på Hvornår > Tilføj tid og vælge en af følgende (D):
    BEMÆRK: Der kan højst tilføjes 10 tider.
    • Specifikt tidspunkt på dagen - Automatiseringen udløses på et bestemt tidspunkt på dagen, f.eks. ved solopgang, solnedgang eller kl. 8:00.
    • Tidsperiode - Automatiseringen udløses i tidsperioder som f.eks. fra solopgang til solnedgang, fra solnedgang til solopgang eller fra 8.00 til 17.00.
  6. Hvis du vil tilføje en handling, skal du trykke på Derefter > Tilføj en handling og vælge en af følgende (E):
    BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 handlinger.
    • Styr en enhed - Vælg enheden, og indstil enhedens ønskede tilstand.
    • Send besked - Du får besked, hvis betingelsen er opfyldt.
    • Aktivér et scenarie - Vælg et scenarie, der skal aktiveres under automatiseringen.
    • Vent - Denne indstilling giver dig mulighed for at tilføje en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan indstille ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minut op til maksimalt 24 timer. Denne funktion er nyttig, hvis du ønsker at forsinke handlinger inden for en automatisering.
    1. I dette eksempel vælger vi Styr en enhed, vælge Lysdæmper (F) som den enhed, der skal udløse en handling, og derefter tilføje en forsinkelse ved hjælp af indstillingen Vent.
      VIGTIG: Du kan ikke vælge den samme enhed, som du valgte til Tilføj betingelser i trin 4. Enheden bør være en anden.
    2. Indstil tilstanden, f.eks. forøge/reducér lysdæmperens lysstyrke eller tænd/sluk lysdæmperen. Tryk derefter på Indstil på den øverste højre skærm.

      ELLER

    3. Tryk igen på Tilføj en handling, og vælg muligheden Vent.
    4. Scroll igennem minutterne, og indstil ventetiden på 1 minut. Tryk derefter på Indstil på den øverste højre skærm.
  7. Tryk på Gem.
    Den gemte automatisering vises på skærmen Automatisering. Tryk på vippekontakten (G) på skærmen Automatisering for at aktivere/deaktivere automatiseringen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?