DUG_LK FUGA Wiser Multiwire LED-drejelysdæmper_WH-01

Oprettelse af et scenarie

  1. Tryk på Hjem-skærmen.
  2. Gå til Scenarier, og tryk derefter på for at oprette et scenarie.
  3. Indtast navnet på scenariet (A).
    TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på .
  4. Tryk på Tilføj handlinger (B) for at vælge listen over enheder.
  5. I menuen Tilføj handlinger kan du vælge enhederne (C).
  6. Tryk på Udført, når enheden er valgt.
  7. Tryk på enheden på skærmen Scenarie oprettelse for at indstille tilstanden. Hvis det f.eks. er en lysdæmper:
    • Tryk for at tænde (D).
    • Træk skyderen op/ned for at øge/mindske lysstyrken (E) og tryk på Indstil øverst til højre på skærmen.
  8. Tryk på Gem, når du har indstillet alle betingelser.
    Når scenariet er gemt, vises det på fanen Scenarier. Tryk på scenariet for at aktivere det.
    TIP:
    • Hvis du vil se de oprettede scenarier på Hjem-skærmen, skal du gå til Hjem > > Hjem skærm > Scenarier og aktivere vippekontakten Scenarier.

    • Du kan også omarrangere scenarierne ved at trykke på Redigér på fanen Scenarier på Hjem-skærmen eller ved at trykke på Automatisering > Scenarier > Omarranger.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?