DUG_LK One Wiser Multiwire LED drejelysdæmper_WH-00

Om enheden

LK® One Wiser Multiwire LED-drejelysdæmper (herefter kaldet lysdæmper) har en drejeknap, der kan bruges til at tænde og dæmpe ohmske, induktive eller kapacitive belastninger manuelt eller med fjernbetjening.

Styringsmuligheder

Styring af hjemmet: For at styre lysdæmperen via Wiser Home-appen skal du bruge Wiser Hub.

Direkte betjening: Lysdæmperen kan altid styres direkte på stedet. Du kan også tilslutte et vilkårligt antal mekaniske trykknapper.

Rumstyring / Quick Home Connect: Lysdæmperen kan fungere uden Wiser Hub eller en smartphone-app.

Funktioner

  • Enheden kan registrere belastningen automatisk.

  • Enheden har intern selvbeskyttelse, herunder termisk beskyttelse, overbelastningsmodstand, kortslutningsbeskyttelse, soft-start og soft-stop.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?