DUG_LK One Wiser Multiwire LED drejelysdæmper_WH-00

Parring af enheden med Wiser-hubben

Du kan parre din lysdæmper med Wiser Hub for at få adgang til og styre lysdæmperen.
  1. Tryk på Hjem-skærmen.
  2. Tap Enheder > > Lys > Drejelysdæmper.
    TIP: Du kan også navigere ved at trykke på Styring > > Lys > Drejelysdæmper.
  3. Tryk på Scan QR-kode, og lad Wiser Home-appen få adgang til dit kamera. Scan derefter QR-koden, der findes på enheden.
    BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde den korrekte QR-kode, skal du trykke på Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode for at parre enheden manuelt og fortsætte til trin 4.

    Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse Forkert QR-kode scannet. Tryk på Jeg kan ikke scanne QR-koden., og vælg en af følgende muligheder:

    • (A): Indtast MAC-adressen og installationskoden, og tryk derefter på Tilslut. Appen kontrollerer, om MAC-adressen og installationskoden er gyldige.

    • (B): Tryk på denne indstilling, hvis du ikke kan finde MAC-adressen og installationskoden.

  4. Tryk på Næste, fjern knappen, og tryk kort på trykknappen 3 gange.
    Lysdioden blinker orange.

    Vent et par sekunder, indtil lysdioden lyser grønt konstant. I appen kan du også se, at enheden er tilsluttet.

    BEMÆRK: Hvis lysdioden blinker grønt og rødt, skal du se instruktionerne ved at trykke på linket Blinker LED'en grønt og rødt?.
  5. Indtast enhedens navn i feltet Navn, og tryk på Næste.
    BEMÆRK: Knappen Næste aktiveres, når du har indtastet et navn i navnefeltet.
  6. Vælg den ønskede placering af enheden, og tryk på Indsend (B).
    TIP: Hvis du ikke har oprettet nogen rum, skal du indtaste rummets navn i feltet Navn (A).
    BEMÆRK: Knappen Indsend (B) aktiveres, når du har valgt den ønskede placering.
    VIGTIG: Den næste skærm viser skærmen Enhedsindstillinger, hvor du kan konfigurere enhedsindstillingerne under parringsprocessen eller senere. Tryk på Indsend, hvis du vil konfigurere dem senere. Yderligere oplysninger om enhedsindstillinger finder du i afsnittet Konfiguration af enheden.

    Når du har parret enheden, vises en skærm med følgende muligheder:

    • + Tilføj ny enhed: Tryk for at fortsætte med at parre flere enheder.

    • Begynd at bruge din enhed: Tryk for at begynde at bruge den parrede enhed.

    BEMÆRK: Bekræftelsesskærmen vises kun, hvis du er logget på som Hjem-ejer.

    Nu kan du se den netop tilføjede lysdæmper på fanen Styring under fanerne Alle og Rum.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?