DUG_LK One Wiser Multiwire LED drejelysdæmper_WH-00

Fejlfinding i Quick Home Connect

Symptom

Mulig årsag

Løsning

Lysioden lyser orange på enhederne.

Parring ikke afsluttet og fabriksstandard gendannet.

Par den trådløse kontakt og enheden igen.

Se

Batteritrykket kan ikke styre enheden pålideligt.

Batteritrykket og enheden er for langt væk fra hinanden.

Anbring batteritrykket i en position tættere på enheden.

Batteritrykket mistede parringen.

Par enheden igen.

Se

Batteriet i batteritrykket er afladet.

Udskift batteriet i batteritrykket

Scenarie

Procedure

Styring af flere enheder med en enkelt trådløs kontakt.

Du kan styre flere enheder med en enkelt trådløs kontakt ved at starte med at parre den med en enkelt enhed. Brug derefter det samme batteritryk til at parre med yderligere enheder.

BEMÆRK: Du kan parre op til 7 enheder med en enkelt trådløs kontakt.

2-kanals trådløs kontakt med enheder (enkeltrelæ, lysdæmper, jalousistyring eller stikkontakt).

Par enten den øverste eller nederste tangent med en af enhederne (relækontakt, lysdæmper, jalousistyring eller stikkontakt). Du kan også parre en anden tangent på den trådløse kontakt med en anden enhed.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?