DUG_LK One Wiser Multiwire LED drejelysdæmper_WH-00

Konfiguration af enheden

På skærmbilledet Oplysninger om enheden kan du konfigurere enhedsindstillingerne efter dine præferencer.
  1. Tryk på Hjem-skærmen.

  2. Tryk Enheder > Lys > Lysdæmper for at finde skærmen Oplysninger om enheden.

    BEMÆRK: Du kan også navigere ved at trykke på Styring > Vælg enheden > > Enhedsindstillinger.

A

Enhedens navn: Tryk for at ændre navnet på enheden.

B

Placering: Tryk for at tilordne lysdæmperen til det ønskede rum (dagligstue, soveværelse, køkken osv.). For mere information, se Indstilling af enhedens placering.

C

RL-LED-tilstand: Du kan forbedre dæmpningskvaliteten i appen, hvis du har problemer med flimren. Tryk på vippekontakten for at aktivere RL-LED-tilstand.

TIP: For mere information, se Tekniske data.

D

LED-indikatorens funktionsmåde: Tryk for at indstille LED-indikatorens virkemåde for lysdæmperen i henhold til dine præferencer. Se Indstilling af LED-indikatorens virkemåde for detaljeret information om hver af disse optioner.

E

Tænd adfærd: Tryk for at indstille standardlysstyrkeniveauet for lysdæmperen, når den er tændt. Se Indstilling af Tænd adfærd for detaljeret information om hver af disse optioner.

F

Minimum lysstyrke og Maksimal lysstyrke: Denne indstilling giver dig mulighed for at indstille grænser for maksikal og minimum lysstyrke for den tilsluttede belastning. Dette gøres for at undgå flimren og slukning af lysdioden.

Træk skydereguleringen for at forøge eller reducere Minimum lysstyrke og Maksimal lysstyrke.

G

Er den nul-leder monteret?: Du kan kontrollere, om nul-leder er tilsluttet under enhedsinstallationen.

Wiser Home-appen registrerer automatisk ledningsføringstilstanden på grundlag af installationen, hvilket eliminerer behovet for manuelt valg.Wiser Home

  • Ja: Installeret med en nul-leder.

  • Nej: Installeret uden nul-leder.

H

Identificer: Tryk for at identificere enheden. Statuslysdioden blinker rødt, og tilsluttede lysenheder blinker tændt/slukket, når lysdæmperen er identificeret.
Tryk på OK, når du er færdig med at identificere enheden.

I

Slet: Tryk for at fjerne enheden fra systemet.

BEMÆRK:
  • Lysdæmperen nulstilles også, når enheden fjernes. Efter nulstilling bliver lysdioden Orange, hvilket angiver, at lysdæmperen er klar til parring.

  • Hvis der er et problem under parring eller nulstilling af lysdæmperen, se Nulstilling af enheden.

J

Indikator for Zigbees signalstyrke: Indikatoren for Zigbees signalstyrke viser enhedens trådløse rækkevidde.

  • Godt signal (mellem 0 og -54 dBm)

  • Normalt signal (mellem -54 og -79 dBm)

  • Dårligt signal (<-79 dBm)

  • Intet signal (enheden er offline)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?