Couplage de l’appareil avec la passerelle Wiser
-
Assurez-vous que la prise VE est installée par un électricien.
-
Vous devez utiliser le câble Mode 2 (max 16 A - 3.7 kW) pour charger votre voiture à partir de la EV Prise.
- Sur l’écran d’Accueil, appuyez sur
.
- Plot .
- Sur la page Configuration de la prise Mureva EVlink, appuyez sur Voir plus et lisez les instructions, puis appuyez sur Suivant.
- Sélectionnez une option pour appairer l’appareil :
- Si un code QR est disponible, appuyez sur Scanner
le code QR et autorisez l’application à accéder
à votre caméra. Ensuite, scannez le code QR situé sur
l’appareil.
NOTE: Si le code QR est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche, puis appuyez sur Je ne peux pas scanner le code QR et saisissez l’adresse MAC et le code d’installation, puis appuyez sur ConnexionIMPORTANT: Il est fortement recommandé d’appairer l’appareil avec le code QR ou l’adresse MAC et le code d’installation.
Si l’adresse MAC et le code d’installation ne sont pas visibles, vous pouvez l’appairer manuellement en appuyant sur Ignorer et configurer manuellement
L’application indique comme Confirmé si le code QR ou l’adresse MAC et le code d’installation sont valides. - Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir.IMPORTANT: Pour des raisons de cybersécurité, vous n’aurez que 5 minutes afin de configurer votre appareil une fois qu’il est allumé. Assurez-vous d’appuyer sur le bouton-poussoir dans le délai spécifié. Si vous avez dépassé ce délai, reportez-vous à la section Dépannage.
- Appuyez sur
, saisissez le nom de l’appareil, appuyez sur Suivant et affectez l’appareil à une pièce existante ou à une nouvelle pièce.
- Appuyez sur Suivant et désactivez
le Verrouillage de l’appareil (A) si
nécessaire.NOTE: Le Verrouillage de l’appareil est activé par défaut. En cas de désactivation, n’importe qui peut allumer/éteindre la prise via le bouton-poussoir local ou charger son véhicule.
- Cette étape permet de choisir le comportement du bouton
à LED. Vous pouvez le laisser allumé ou l’éteindre
au bout de 10 secondes. Appuyez sur
(B) et sélectionnez l’une des options suivantes pour régler les paramètres de LED :
- Par défaut
- Éteindre au bout de 10 secondes
- Appuyez sur Suivant.
Après avoir apparié l'appareil, un écran de réussite s'affiche avec les options suivantes :
-
+ Ajouter un nouvel appareil: Appuyez sur pour continuer à jumeler d'autres appareils.
-
Commencez à utiliser votre appareil: Appuyez sur pour commencer à utiliser l'appareil jumelé.
NOTE: L'écran de réussite ne s'affiche que si vous êtes connecté en tant que Propriétaire de la maison.Vous pouvez maintenant voir le nouveau dispositif ajouté dans l'onglet Contrôle sous les onglets Tous et Salle.
NOTE: Si vous n'avez que la prise Mureva EVlink dans le système Wiser, la page Contrôle ne sera pas visible. Toutes les fonctions seront accessibles via la page Maison. -