DUG_Mureva EVlink_Prise_WH-05

Modification du verrouillage de l’appareil

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez activer ou désactiver la commande locale par bouton-poussoir.
  1. Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tout > Prise VE renforcée Mureva > Paramètres de l’appareil.
  2. Activer ou désactiver le Verrouillage de l’appareil (A) selon les besoins.
    Les paramètres seront sauvegardés automatiquement. Lorsque l’appareil est verrouillé, (B) s’affiche à côté de l’image de l’appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?