Configuration de l’appareil
|
A |
Nom de l'équipement: Appuyez pour changer le nom de l'appareil. |
|
B |
Emplacement: Appuyez pour affecter le variateur à n’importe quelle pièce (comme le salon, la chambre, la cuisine, etc.). Consultez Paramétrer l’emplacement du dispositif pour plus de détails indiquant comment définir l’emplacement. |
|
C |
Mode RL-LED: Vous pouvez améliorer la qualité de la variation dans l’application en cas de problèmes de lumière vacillante. Appuyez sur l’interrupteur à bascule pour activer le mode RL-LED. NOTE: ConsultezCaractéristiques techniquespour plus d’informations.
|
|
D |
Comportement des témoins LED: Appuyez pour régler le comportement des témoins LED du variateur selon vos préférences. Consultez Configuration du comportement des témoins LED pour des informations détaillées sur chaque option. |
|
E |
Comportement à la mise sous tension: Appuyez pour régler le niveau de luminosité par défaut du variateur lorsqu’il est activé. Consultez Configuration du comportement à la mise sous tension pour des informations détaillées sur chaque option. |
|
F |
Luminosité minimale et Luminosité maximale: Ce réglage
vous permet de définir des limites de luminosité maximale et minimale
de la charge connectée. Cela permet d’éviter la lumière vacillante
et l’extinction de la LED. IMPORTANT: Si la lumière ne commence pas à s'intensifier à partir de 0 %, ajustez
le point de consigne du niveau minimum jusqu'au point où la lumière
commence réellement à s'intensifier. De même, pour obtenir une luminosité
maximale, réglez le niveau maximal en fonction du comportement de
la lampe connectée. Par exemple, si la luminosité n'augmente pas entre
80 % et 100 %, réglez le niveau maximal à 80 %.
NOTE: La luminosité
minimale doit être inférieure à la luminosité maximale.
|
|
G |
Identification: Appuyez pour identifier l'appareil. La LED d’état clignote
en rouge et les appareils d’éclairage connectés clignotent sur Marche/Arrêt
à la suite de l’identification du variateur. |
|
H |
Supprimer: Appuyez pour supprimer l’appareil du système. NOTE:
|
|
J |
Indicateur d’intensité du signal Zigbee: Indicateur d’intensité du signal Zigbee qui affiche l’intensité actuelle du signal de l’appareil. |