DUG_Odace PB Dimmer_WH-06

Réinitialisation de l’appareil

Vous pouvez réinitialiser manuellement les réglages d’usine par défaut de l’appareil.
  • Appuyez brièvement 3 fois (< 0,5 s) sur le bouton-poussoir, puis appuyez une fois (> 10 s) sur le bouton-poussoir.

  • Au bout de 10 s, la LED commence à clignoter en rouge, relâchez alors le bouton-poussoir.

  • La LED cesse de clignoter lorsque le dispositif est réinitialisé avec succès.

  • L’interrupteur variateur redémarre et clignote en vert pendant quelques secondes.

NOTE: Après la réinitialisation, la LED devient orange, indiquant que l’appareil est prêt pour l’appairage.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?