DUG_Odace PB Dimmer_WH-07

Dépannage

Symptôme

Solution

Augmentation de l’intensité lumineuse impossible.

  • Réduisez/augmentez la charge.

  • Laissez le variateur refroidir en cas de surchauffe.

  • Modifiez la charge (si la charge est incompatible avec le variateur).

La mise sous tension n’est pas possible.

  • Laissez le variateur refroidir en cas de surchauffe.

  • Réduisez la charge.

  • Modifiez la charge.

  • Vérifiez le câblage entre le bouton-poussoir et le variateur.

Scintillement à luminosité minimale.

  • Augmentez la luminosité minimale (si le scintillement persiste, installez un équipement de correction de charge 31LCDA).

  • Modifiez la charge (si la luminosité minimale est insuffisante).

  • Réglez sur le mode RL-LED.

Scintillement

Capacité de variation légère uniquement

  • Modifiez la plage de variation.

  • Réglez sur le mode RL-LED.

  • Modifiez la charge (si la charge est incompatible avec le variateur).

L’appareil n’est pas prêt à être appairé une fois qu’il a été supprimé de l’application.

Rétablir les réglages d’usine par défaut (reportez-vous à la section Réinitialisation de l’appareil).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?