DUG_Odace Rotary Dimmer_WH-05

Pour votre sécurité

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION OU DE COUP D’ARC
L’installation électrique répondant aux normes de sécurité doit être effectuée par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :
- Raccordement aux réseaux d’installation.
- Raccordement de plusieurs dispositifs électriques.
- Pose de câbles électriques.
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
RISQUE DE BLESSURES FATALES PAR CHOC ÉLECTRIQUE
La sortie peut contenir un courant électrique même lorsque la charge est désactivée.
Déconnectez l’appareil de l’alimentation à l’aide du fusible du circuit entrant avant de travailler sur l’appareil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
L’appareil peut être endommagé
Ne connectez qu’une charge variable.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?