DUG_Odace Rotary Dimmer_WH-05

Utilisation de l’appareil

L’écran de contrôle de l’appareil vous permet d’allumer et d’éteindre l’appareil et de contrôler divers paramètres.

Dans l’onglet Contrôle, sélectionnez le variateur, et l’écran de contrôle affiche les options ci-dessous.


A

Faites glisser la barre coulissante vers le haut/bas pour augmenter/réduire la luminosité.

B

Appuyez pour allumer ou éteindre manuellement l’appareil.

C

Appuyez pour vous rediriger vers l’écran Programme, dans lequel vous pouvez créer un programme. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d’un programme.

D

Appuyez pour contrôler divers paramètres à partir de l’écran Paramètres de l’appareil. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Configuration de l’appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?